TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2H12:适用于 K2HK 系列器件的 U-Boot 闪存

Guru* 96280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125007/faq-66ak2h12-u-boot-flash-for-k2hk-family-devices

器件型号:66AK2H12

如何使用 TFTP 从 U-Boot 控制台/终端 fe K2HK 系列设备刷写/更新 U-Boot?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要刷写 U-Boot、需要完成以下先决条件。

    1. 按照 以下常见问题解答构建 U-Boot - https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115842/faq-66ak2h12-evmk2h-u-boot-build

    现在、请按照步骤操作。

    1. 使用以下串行设置通过"串行终端"进行连接
      1. 波特率:115200
      2. 数据位  :8.
      3. 停止位  : 1.
      4. 奇偶校验    :无
      5. 流量控制:无
    2. 现在、U-boot 在 RAM 上运行、并通过按上述顺序依次给出以下命令将其刷写到 NOR 存储器中(也提供命令 DHCP 或静态 IP、不要同时提供这两个命令)
      //Load default environment variables
      # env default -f -a
      
      //If device(EVM) IP address is set through dhcp 
      # setenv autoload no
      # dhcp
      
      //If device(EVM) IP address has to be set manually
      # setenv ipaddr 192.168.2.250
      # setenv gatewayip 192.168.2.1
      # setenv netmask 255.255.255.0
      
      //set tftp serer ip
      # setenv serverip 192.168.2.252
      
      //set name_uboot to file name "u-boot-spi.gph"
      # setenv name_uboot u-boot-spi.gph
      
      # saveenv							//make local variables into environment variables
      
      # ping ${serverip}
      
      # tftp ${loadaddr} ${serverip}:${name_uboot}
      
      # run burn_uboot_spi
    3. 在这里、使用"Mobaxtery"软件和 U-boot 创建的 TFTP 服务器从 Linux PC 迁移到 ease.e2e.ti.com/.../k2h_5F00_uboot_5F00_flash1.mp4的 Windows
    4. 如有查询、请参考此 URL :https://github.com/ARM-software/u-boot/blob/master/board/ti/ks2_evm/README (链接内容、如果已过期)e2e.ti.com/.../5722.k2hk_5F00_uboot_5F00_linux_5F00_flash.txt

    谢谢、此致、

    Rajarajan U