This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:MCAASP 的最大外部 AHCLK

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124037/am3358-maximum-external-ahclk-for-mcasp

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:ADS1274

我有一个问题、McASP 可以处理的最大外部 AHCLK 是多少? 我通过 TRM 进行了搜索以找到它、但未找到任何内容

开发团队可以帮助我回答这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的查询。

    您能否告诉您 使用的是哪种运行性能点(OPP)模式?

    此外、请帮助我了解使用案例   

    此致

    Rajashri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri、感谢您的回复。 我使用 OPP100。 我在 SPRS717J 文档中找到了答案。 AHCLK 的最大时钟频率为50MHz。 我使用 MCASP 与 ADS1274通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bayu Eko 您好!

    OPP100中 AHCLK 的50MHz 值似乎是正确的。

    感谢您的更新。  

    此致

    Rajashri