This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM6548上的蓝牙 SPP RFCOMM

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118750/am6548-bluetooth-spp-rfcomm-on-am6548

器件型号:AM6548

尊敬的 TI:  

我将使用 Linux RT SDK 8_02 TP-link UB500在 TI EVM 板上测试蓝牙软件狗。

我想将蓝牙软件狗连接到 Ubuntu。  

[7727.439670] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号4
[7727.588443] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=2357、idProduct=0604、bcdDevice= 2.00
[7727.588460] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[7727.588470] USB 1-1:产品:TP-Link UB500适配器
[7727.588477] USB 1-1:制造商:
[7727.588483] USB 1-1:Serial Number:E848B8C82000

在 TI EVM 板上、我可以在发送以下命令后获取 BT 信息。

root@am65xx-evm:/# hciconfig -a
hci0:类型:主总线:USB
BD 地址:E8:48:B8:C8:20:00 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:255:12
运行 PSCAN
RX 字节:15051 ACL:0 SCO:0事件:450错误:0
TX 字节:13011 ACL:0 SCO:0命令:134错误:0
特性:0xFF 0xff 0xFF 0xFE 0xdb 0xFD 0x7B 0x87
数据包类型:Dm1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
链接策略:RSWITCH 保持监听寄存器
链接模式:从器件接受
名称:"am65xx-evm"
类:0x000000
服务类:未指定
器件类别:杂项、
HCI 版本:5.1 (0xA)修订版本:0x97b
LMP 版本:5.1 (0xA)子版本:0xec43
制造商:Realtek Semiconductor Corporation (93)

我还在 EVM 板上发送"hciconfig hci0 piscan"、我还可以在 Ubuntu 上找到此 bt 软件狗。 您可以看到 MAC 地址"E8:48:B8:C8:20:00"。

后来、我尝试在 BT 软件狗上设置 SPP 服务、看起来不错。

#sdptool add --channel=3 --handle=1 SP

最后、我尝试通过以下命令为 bt dongle 设置 RFCOMM、但两者都失败。

我想知道您是否支持 RFCOMM?

或者如何通过串行端口设置具有 bt dongle 的通信通道?

已附加内核日志。

e2e.ti.com/.../btlog.txt

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将您的查询路由至我们的网络专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是否有更多有关此方面的信息?

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是与蓝牙相关的内核配置问题、而不是与 TI 器件或驱动程序相关。  请检查您的内核配置、以查看是否启用了与 RFCOMM 和蓝牙相关的功能。

    此致、

    Schuyler