请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6416T 可能涉及的对象
我们要将材料 TMS320C6416TBGLZA6更改为 TMS320C6416TBCLZA6
当我检查数据表时、G 和 C 之间的差异确认为 RoHS 差异。
如果您能检查剩余的规格是否100%相同、我将不胜感激
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的对象
我们要将材料 TMS320C6416TBGLZA6更改为 TMS320C6416TBCLZA6
当我检查数据表时、G 和 C 之间的差异确认为 RoHS 差异。
如果您能检查剩余的规格是否100%相同、我将不胜感激