This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:USB 海量存储引导

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118411/tmdsevm437x-usb-mass-storage-boot

器件型号:TMDSEVM437X

大家好、

我们在 TI 论坛上发现了以下有用的主题:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/849130/am4372-am437x-boot-from-usb1-mass-storage

我们使用了来自该线程(10101b)的 sysboot 引脚配置。  为了 使用 磁盘成像器工具生成可引导的 USB 记忆棒、我们已将 SD 卡映像传输到 USB 记忆棒上。 我们使用了 SDK v08.02.00.24生成的 SD 卡映像。 根据该线程、这应该起作用了。

但到目前为止,我们无法从线程中再现结果。 我们的期望是、即使使用默认的预构建二进制 MLO、也至少应在控制台上生成消息。 (默认 u-boot 配置未启用 USB 海量存储,但在 尝试进一步引导之前打印 MLO 中的初始控制台消息。)

因此、我们有几个问题。  

Q1:AM437x GP EVM (TMDSEVM437X)是否支持 USB_MS 引导模式? 根据主板上的标签,它是“1.5A”版。 在该主题中,我们说,从1.2版开始,USB 引导应该起作用。

Q2:USB 大容量存储兼容性。  是否有人能澄清我们是如何选择兼容 USB 闪存棒的?  RTM 表示 USB 记忆棒应支持“SCSI Read 10”功能。 我们如何验证/等我们是否有兼容的 USB 记忆棒? (我们尝试了4个不同的 USB 记忆棒(2个 USB3、2个 USB2)、但评估板没有成功。) “romloader”对 USB 记忆棒是否有任何其他(例如大小)限制?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~ userid="485797" URL"/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118411/tmdsevm437x-usb- mass 存储-引导"]Q1:AM437X GP EVM (TMDSEVM437X)是否支持 USB_MS 引导模式? 根据主板上的标签,它是“1.5A”版。 在该主题中,我们说,从1.2版开始,USB 引导应该起作用。

    修订版1.5A 指的是 EVM 版本、我相信另一个线程中提到的修订版1.2指的是 AM437x SoC 修订版。

    [~ userid="485797" url="μ C/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118411/tmdsevm437x-usb- mass 存储-引导"]要 生成 可引导的 USB 记忆棒、我们已使用磁盘成像器工具将 SD 卡映像传输到 USB 记忆棒上。 [/报价]

    它是什么磁盘映像工具?

    您能否尝试按照以下步骤在 Linux 上使用 bmap-tools 或在任何平台上使用 BalenaEtcher 来刷写 SDK 板级支持/文件系统/文件夹中提供的 sdcard WIC 映像?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AI3urPZpY0D8xpgLrIqdSg__XaWts8R__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚使用"balenaEtcher"和 SDK v08.02.00.24中的官方 WIC 映像 以及两个不同的 USB 记忆棒进行了重新测试、但遗憾的是结果相同。 即使在1-2分钟后、串行控制台上也没有启动迹象和输出。 (Sysboot 再次设置为10101b。)

    相同的映像、但在 SD 卡上(用"balenaEtcher"编写;sysboot 模式00000b)可以正常启动。

    P.S. U-boot (从 SD 卡引导时)显示:"CPU:AM437X-GP rev 1.2"。 这是 SOC 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我浪费了每个人的时间。 没有问题。

    我感到困惑 的原因是 U-boot。  U-boot 的旧版本 (旧 SDK、如 上一个线程所示) 、即使缺少 USB_MS 支持、 U-boot 仍会生成控制台输出。 但 TI 的较新版本 U-boot 没有。 这让我感到困惑。

    现在我已经编译了 U-boot 的"usbhost_boot"版本并使用了它、EVM 可以从 我的 USB 记忆棒启动。**

    多边环境协定。  感谢你能抽出时间。

    **Boot 然后偶然发现 Linux 内核,无法找到根文件系统存储。 这是因为 USB 支持编译为模块化。  但这是可以解决的/不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ihar、

    感谢您的更新和共享解决方案。

    自从 AM437x 器件发布多年以来、我不经常使用它的 USB_MS 引导、只在任何客户遇到问题时才使用它、因此我甚至不知道最新 U-Boot 中的行为发生了变化、 如果在 U-Boot 中未启用 USB 主机、则其 MLO 不会在控制台上打印任何内容。