大家好、
我们在 TI 论坛上发现了以下有用的主题:
我们使用了来自该线程(10101b)的 sysboot 引脚配置。 为了 使用 磁盘成像器工具生成可引导的 USB 记忆棒、我们已将 SD 卡映像传输到 USB 记忆棒上。 我们使用了 SDK v08.02.00.24生成的 SD 卡映像。 根据该线程、这应该起作用了。
但到目前为止,我们无法从线程中再现结果。 我们的期望是、即使使用默认的预构建二进制 MLO、也至少应在控制台上生成消息。 (默认 u-boot 配置未启用 USB 海量存储,但在 尝试进一步引导之前打印 MLO 中的初始控制台消息。)
因此、我们有几个问题。
Q1:AM437x GP EVM (TMDSEVM437X)是否支持 USB_MS 引导模式? 根据主板上的标签,它是“1.5A”版。 在该主题中,我们说,从1.2版开始,USB 引导应该起作用。
Q2:USB 大容量存储兼容性。 是否有人能澄清我们是如何选择兼容 USB 闪存棒的? RTM 表示 USB 记忆棒应支持“SCSI Read 10”功能。 我们如何验证/等我们是否有兼容的 USB 记忆棒? (我们尝试了4个不同的 USB 记忆棒(2个 USB3、2个 USB2)、但评估板没有成功。) “romloader”对 USB 记忆棒是否有任何其他(例如大小)限制?
感谢你能抽出时间。