This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:TMS320C6457 POR 引脚和复位引脚排序以及未使用的 SRIO 引脚

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117467/tms320c6457-tms320c6457-por-pin-and-reset-pin-sequencing-and-unused-srio-pins

器件型号:TMS320C6457

您好、团队正在寻求一些支持。

在 DSP TMS320C6457的电源应用期间、POR 和复位引脚被置为低电平。 施加稳定电源后、如果 POR 引脚和 RESET 引脚同时失效、或者 可以在 POR 引脚之前取消 RESET 引脚的有效。  如果两者都可以接受、那么首选的方法是哪种?  如果不建议在 POR 之前释放 RESET 引脚、会出现什么问题?

我们有一个未使用 RIORXP2/RIORXN2的设计。  这些输入是否应设置电容并接地以防止噪声、还是通过软件禁用 SerDes Rx 通道只是一种可接受的方法?

谢谢你。

-Mark