This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3874:技术参考手册中有错误?

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117252/am3874-error-in-technical-reference-manual

器件型号:AM3874

大家好、我们正在尝试在处理器上执行页面读取、问题在于 TRM (AM387x Sitara ARM 微处理器(MPU)中存在问题(修订版 E)(TI.com) )在 第11.2.4.10.3.3章中、将"异步多路复用器(页面模式)"改为"非多路复用器件上的操作"图 11-26. 异步多(页面模式)读取包含数字而不是说明、我们不知道如何设置寄存器。

您是否有此图或 TRM 的更正版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅此包含更新图的 TRM:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf?ts=1657640522709&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM5728

    搜索:  

     图15-79. 异步多(页面模式)读取

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我还有一个关于页面读取模式的问题。 在 TRM 中、可以说:

    图15-79显示了非多路复用器件上的异步多读操作、其中对 GPMC 的两个字32主机读访问被拆分为对所连接器件的一个多(页模式为4字16)读访问。

    如何实际调用这两个 wordc32主机读取访问? 我们是否必须调用具有两个相邻地址的 oread32? 或者还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 该图似乎不清楚。 它说:

    在图15-79中、RDCYCLETIME 的编程值等于 RDCYCLETIME0 (分页访问前)+ RDCYCLETIME1 (分页访问后)。

    但在图中、RDCYCLETIME1似乎仅在最后一次读取和周期结束后的一小段时间内。 RDCYCLETIME 不应等于 RDCYCLETIME0 + 3*PAGEBURSTTIME + RDCYCLETIME1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我解决了这个问题。 这是这句话的结果:

    当 RDACCESSTIME 完成时、控制信号时序在多个数据传输期间被冻结、对应于 PAGEBURSTACESSTIME 乘以剩余数据传输的数量

    这意味着 RDCYCLETIME 从周期的开始到第一次数据访问加上最后一次访问之后的时间、因为在读取期间、数据时序被冻结。