This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:时钟树工具对 AMIC110没有限制

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, CLOCKTREETOOL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1112924/processor-sdk-am335x-clock-tree-tool-has-no-limits-for-amic110

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AMIC110CLOCKTREETOOL

时钟树工具频率分析器显示所有警告:数据手册中未找到时钟

任何此类文档中也没有太多信息。 (此外、OPP 表似乎是从 AM335X 复制的、但我不知道该表对于 AMIC110是有效的)

AMIC110数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amic110.pdf?ts=1643900985644&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAMIC110

技术参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/spruh73q/spruh73q.pdf

在哪里可以找到这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    我们正在尝试理解工具问题、以查看这是否可以解决。 同时、TRM 应在每个 IP 章节中提供有关时钟限制的信息。 例如、您可以参阅第15.1.2.3节以获取有关 PWM 时钟信号的信息。 这指定这是最大频率为100MHz 的 L4LS_GCLK。

    这是否有助于解决您可能存在的任何即时问题、或者您是否正在寻找其他信息?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、感谢您的回复。 的确、我错过 了 TRM 中的这些部件。

    我能够成功地将 MPU_CLK 设置为600Mhz、而不会出现任何问题。 但它并没有带来我们所希望的性能提升。 我们已经看到计时器和 DCAN 寄存器的访问速度很慢。 我已经怀疑 L4LS_GCLK 固定为100Mhz、因为它是 core_100m_GCLK 的子项、在名称中已指示100m。

    经过进一步调查,我们发现我们的裸机应用程序中未启用缓存。 我们目前正在研究这个问题。 第一个测试显示内存访问速度已经快15倍。

    在您在 IP 章节中提到查看后、我发现 DCAN 和 GPMC 都限制在100Mhz 范围内、因此我认为缓存是我们问题的解决方案。

    如果 ClockTreeTool 得到解决、我将不胜感激。 我认为这是一个方便的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    我很高兴你能解决这个问题。 我了解有关工具功能的反馈、我们将研究如何解决此问题。

    谢谢

    Chris