请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 主题中讨论的其他器件:AM4377、
您好、专家、
产品设计使用 am4376、并由于缺货而希望将其更改为 am4377。
是否需要更改硬件和软件?
有什么需要注意的吗?
谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
AM4377和 AM4376非常相似。 它们都是 AM437x 系列器件的一部分、这意味着它们是引脚对引脚兼容的。 AM4377的主要区别在于其功能比 AM4376更丰富。 AM4377还具有 EtherCAT + AM4376的所有功能。 从 AM4376迁移到 AM4377时、您不会遇到任何硬件或软件问题、但我建议您也在 TI store 购买一些数量的产品、以检查您的迁移情况。
最棒的
Mahir K