This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:能否将设计从 AM4376更改为 AM4377?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111798/am4376-could-i-change-design-from-am4376-to-am4377

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:AM4377

您好、专家、

产品设计使用 am4376、并由于缺货而希望将其更改为 am4377。

是否需要更改硬件和软件?

有什么需要注意的吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    AM4377和 AM4376非常相似。 它们都是 AM437x 系列器件的一部分、这意味着它们是引脚对引脚兼容的。 AM4377的主要区别在于其功能比 AM4376更丰富。 AM4377还具有 EtherCAT + AM4376的所有功能。 从 AM4376迁移到 AM4377时、您不会遇到任何硬件或软件问题、但我建议您也在 TI store 购买一些数量的产品、以检查您的迁移情况。

    最棒的

    Mahir K