This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2E05:是否要提供 K2E - EVM &quot 的快速入门指南以实现快速产品开发?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CCSTUDIO, 66AK2E05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111676/faq-66ak2e05-would-you-please-provide-a-quick-start-guide-for-k2e---evm-to-enable-a-quick-product-development

器件型号:66AK2E05
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSCCStudio

您好!

您是否会提供" K2E - EVM 的快速入门指南"以实现快速产品开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K2E-EVM 快速入门指南

    简介:

     主常见问题解答文档 将帮助您了解 K2E -使用 K2E (EVM)与 SDK 的处理器器件的功能和特性。 浏览这些常见问题解答列表将帮助客户在 K2E -EVM 上获得良好的实践体验、并有助于更顺畅、更快速地导航至其定制产品开发。

    内容列表

    为获得无麻烦的体验、用户需要按顺序执行这些步骤

    如何运行 K2E EVM 的开箱即用演示。

       ---请下载并按照下面快速入门指南中提供的说明和连接设置进行操作。

     e2e.ti.com/.../EVMK2E-_5F00_Quick_5F00_Setup_5F00_Guide.pdf

    ARM 端: ( Linux )  

    1. 最新的 Linux SDK (软件开发套件)--
      1. 包含软件驱动程序示例、软件应用程序示例、演示
    2. 使用 Linux SDK 和 K2E EVM ---
      1. 如何构建 u-boot
      2. 如何刷写 u-boot
      3. 如何构建 Linux
      4. 如何使用 NFS 引导 Linux

    DSP 端:( RTOS ) 和 ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))  

    • (IDE)集成开发环境--
      1. CCS–Code Composer Studio 9.3
    • 设置开发环境以及 EVM 板与开发 PC 之间的连接。
    • 使用脚本生成基于 CCS 的 PDK 示例。
    • 如何创建"目标配置"并与 K2E EVM 的 DSP/ARM 内核进行"测试连接"。
    • 如何在 K2E - EVM 上运行示例

    --------

    1.最新的 Linux SDK–

    为 K2E 处理器发布了许多版本的 Linux SDK。 编写本文档时、这是最新的。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           SDK 名称- PROCESSOR-SDK-LINUE-K2E 06_03_00_106

       下载链接- http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/K2E/latest/index_FDS.html

    ========================================================================================================================================================


    对于较旧版本的 SDK,请单击上述链接中的“View-All-Versions”,并从此处下载: //www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-K2E

    请确保 K2E-EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。

    2.利用 Linux SDK 和 K2E EVM --

    1. 如何构建 u-boot:  
      1. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106109/faq-66ak2e05-how-to-build-u-boot-for-k2e-from-the-package-processor-sdk-linux-k2e
    2. 如何将 u-boot 刷写到 SPI-NOR 中:  
      1. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106187/faq-66ak2e05-how-to-flash-the-u-boot-into-spi-of-k2e-using-processor-sdk-linux-k2e
    3. 如何构建 Linux:  
      1. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107923/faq-66ak2e05-how-to-build-linux-for-k2e-from-the-package-processor-sdk-linux-k2e
    4. 如何使用 NFS 引导 Linux
      1. https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108630/faq-66ak2e05-how-to-boot-linux-on-k2e-using-nfs-from-the-package-processor-sdk-linux-k2e

    ----------------------

    DSP 端:( RTOS ) 和   ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))  

    最新的 SDK–

    有许多版本的 SDK 可用于 K2E 处理器。 编写本文档时、这是最新的。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           SDK 名称- PROCESSOR-SDK-RTOS-K2E 06_03_00_106

       下载链接- http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2E/latest/index_FDS.html

    ========================================================================================================================================================


    对于较旧版本的 SDK、请单击上面链接中的"以前的版本"。

    请确保 K2E-EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。

    2.the (IDE) Integrated Development Environment (IDE)集成开发环境)–

    由于 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2E 06_03_00_106经测试可在 CCS 版本9.3.0.00012中成功运行、并且没有任何错误、因此建议用户坚持使用此 CCS 版本。

    但是、用户可以选择使用更高版本的 CCS。 如果在将兼容版本的 CCS 与 SDK 配合使用时遇到错误、TI 无法保证解决方案。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    IDE 名称- CCStudio_9.3.0.00012

    下载链接- www.ti.com/.../9.3.0.00012

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    4.如何使用具有 IDE 和 EVM 的 SDK

    4.a)如何生成基于 CCS 的 PDK 示例。 --用于 ARM 内核和 DSP 内核  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040858/faq-66ak2e05-how-to-generate-the-ccs-pdk-examples-for-k2e 

    4.b)如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    如何在 K2E EVM 上创建"目标配置"和进行"测试连接"

         常见问题解答链接- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064431/faq-66ak2e05-how-to-create-target-configuration-and-do-test-

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     如何在 K2E EVM 上加载和运行 DSP GEL 文件

    常见问题解答链接- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064433/faq-66ak2e05-how-to-load-and-run-the-dsp-gel-file-on-k2e-evm

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     如何在 K2E EVM 上加载和运行 ARM GEL 文件

    常见问题解答链接- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064437/faq-66ak2e05-how-to-load-and-run-the-arm-gel-file-on-k2e-evm

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    4.c)如何在 K2E EVM ( ARM 内核)上运行 UART 示例?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058020/faq-66ak2e05-how-to-run-the-uart-example-on-the-k2e-evm-arm-core

    其他重要链接和资源

    K2E - EVM

    购买地址: https://www.ti.com/tool/EVMK2EX#order-start-development

    原理图和其他硬件文档: https://www.einfochips.com/partnerships-and-alliances/device-partnerships/texas-instruments/k2e-evm/

    K2E 处理器:  

    1.关于 K2E 处理器的功能和特性- 产品文件夹: https://www.ti.com/product/66AK2E05

    2.订购地点 :www.ti.com/product/66AK2E05#order-quality

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2e05.pdf

    技术文档- https://www.ti.com/product/66AK2E05#tech-docs

    5.设计和开发: https://www.ti.com/product/66AK2E05#design-development

      软件- https://www.ti.com/product/66AK2E05#software-development

    6.如果您对质量、封装或订购 TI 产品有疑问、请参阅 TI 支持 ​​​​​​​​

    7.要在 E2E 论坛上发布技术查询、请访问 :(+) TI E2E 支持论坛

    此致

    Shankari G