请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V 您好的支持团队、
TI 的当地销售人员向我们的客户解释说、"DRA829V"可以将 FHD@60fps 输出到两个屏幕。
他 有以下问题。
Q1:当使用"DRA829V"输出两个屏幕时、我正在考虑将其中一个屏幕用作与 FHD 兼容的 LCD (LVDS IF [双 LVDS])。
(1)是否可以支持此功能?
(2)如果(1)是可行的、硬件配置会是什么样的? (包括外部 IC 也没关系。)
Q2:关于 DRA829V 评估板。
(1)是否有任何方法可以检查上述兼容 FHD 的 LCD 输出?
注意:但 DP 将用作 DP。
此致、
卡纳