This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:CPU 和编解码器的输入信号转换时间

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099556/am4378-input-signal-transition-time-of-cpu-and-codec

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104SN74AVC4T245

您好的支持团队、

对于 AM437x 处理器和编解码器(TLV320AIC3104)之间的信号(McASP)、我有以下问题。

AM437x 数据表指出、以下输入信号的 TR 和 TF 介于1ns 和4ns 之间。



我知道、在论坛的以下回复中、此转换时间指定为10%至90%。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1091140/am4378-min-values-for-input-signal-rise-time-and-input-signal-fall-time

此外、编解码器数据表规定、当 IOVDD=3.3V 时、TR 和 TF 为~10ns。

目前、在客户的原型板中、AM437x 处理器和编解码器(TLV320AIC3104)通过 McASP (I2S)进行连接。

信号线(WCLK、BCLK、Din、DOUT)直接连接在 CPU 和编解码器之间、使用编解码器作为主控模式、
但每个信号 WCLK、BCLK、Din、DOUT 的 TR 和 TF 的实际测量值约为15ns、
超过 CPU 和编解码器输入信号转换时间的最大值。

这里有一些问题。

Q1:对于 WCLK、BCLK 和数据时序请求(设置、保持)、15ns 的电流信号转换时间具有足够的裕量、
 但这种转换时间是否可以接受?
 如果不是、会导致什么问题?

Q2:为了 达到转换时间要求、有必要在 CPU 和编解码器之间添加一个缓冲器。
 参考 AM437x 评估板原理图、通过 SN74AVC4T245和74LVC1G125进行连接、如下所示。

SN74AVC4T245和74LVC1G125的数据表 中未提及输出信号的转换时间。
如何确认 CPU McASP 输入信号的转换时间为1ns 至4ns
编解码器的 I2S 输入信号的转换时间为~10ns?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    我的客户报告了以下内容。


    我们对这一问题得到迅速答复感到非常抱歉。
    进一步确认表明、测量器件设置存在误差、并且未正确测量转换时间。
    由于使用正常设置重新测量、我们已确认 CPU 和编解码器之间的 McASP 信号转换时间在数据表中描述的值内、并且没有问题。
    基于上述情况、我们要求结束这个问题。
    对于因未确认而造成的任何不便、我们再次深表歉意。


    因此,我要结束这个问题。
    感谢您的支持。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    感谢您跟进此更正。 很抱歉花这么长时间回答。

    只要时序分析显示正裕度(这是编解码器的典型值)、McASP 通信就可以正常工作。

    此致、
    标记