主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM
大家好、
根据 edgeeai-Benchmark GitHub 页面、导入的模型工件可用于在 J721E EVM 上执行推理。 但是、我们无法使用来自 edgeeai-Benchmark 的工件在 J721E EVM 板上的任何模型(例如 efficiencedet_lite0-3)上运行推理。 我们可以在 SK-TDA4VM 板上执行此操作、但不能在 J721E EVM 板上执行此操作。 通过使用 Processor RTOS SDK v8.2中包含的 TIDL 工具导入模型、我们能够在 J721E EVM 上获取工作伪影。
edgeai-Benchmark 的导入工件是否应在 J721E EVM 板上正常工作而不进行修改? 如果不是、需要进行哪些修改? 我们希望对 J721E EVM 和 SK-TDA4VM 使用单个模型编译工具。
提前感谢您。