请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718-HIREL 您好的支持团队、
我想将 AM5718-HIREL 的 QSPI 用作主控模式。
在这种情况下、QSPI 时钟输出(qspi1_SCLK)的周期抖动是多少?
我在数据表中找不到描述。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队、
我想将 AM5718-HIREL 的 QSPI 用作主控模式。
在这种情况下、QSPI 时钟输出(qspi1_SCLK)的周期抖动是多少?
我在数据表中找不到描述。
此致、
您好、Kyle、
感谢你的答复。
我正在考虑使用 AM5718-HIREL 对定制板上的 QSPI 闪存进行读取访问时的 SCLK 频率。
如下图所示、读取访问期间的建立时间(图中的③ μ s)由 SCLK 周期(图中的① μ s)和输出延迟时间(图中的② μ s)之间的差异决定。
因此、我正在查找有关 SCLK 周期最差时间的信息、以确保设置时间符合数据表要求。
此致、