This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PHY:DP83848M 连接到 PRUSS1

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, TLK105L, DP83848C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1065056/am5718-phy-dp83848m-connected-to-pruss1

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718TLK105LDP83848C

您好!

我在我们的定制板上使用 SDK-Linux-AM57X 06_03_00_106。

我们的板具有3个以太网端口。

 它类似于 TMDXIDK5718。 但它没有2 个千兆位(1000Mb)以太网端口。

所有3个端口都是 PRU-ICSS 上的100Mb 以太网端口。

PHY 设备 是 DP83848MSQ/NOPB、而不是 TLK105L。

MDIO 找到 PHY 器件。

DaVinci_MDIO 4b23240.MDIO:PHY[1]:器件4b23240.MDIO:01、驱动器 NS DP83848C 10/100Mbps PHY <- pruss1_emac1
DaVinci_MDIO 4b2b240.MDIO:PHY[1]:器件4b2b240.MDIO:01、驱动器 NS DP83848C 10/100Mbps PHY <- pruss2_emac0
DaVinci_MDIO 4b2b240.MDIO:PHY[3]:器件4b2b240.MDIO:03、驱动器 NS DP83848C 10/100Mbps PHY <- pruss2_emac1

pruss1_eth 驱动程序 已初始化。我将 IPv4地址设置为  pruss1_eth1.ARP 数据包已发送。

在"ping"命令上、发送数据包、但无法识别接收到的数据包。

 RXD0、1、2、3信号显示在 PHY→MAC 中。

但系统未识别任何数据包。

TX 正常工作、但 Rx 不能。

您能想到什么原因吗?

此致、

Toshio Masuchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX 也起作用。

    我不知道这个原因。

    pruss2_emac0和  pruss2_emac1已成功执行、然后 RX 字也已执行。

    谢谢、

    Toshio