主题中讨论的其他器件:TMDXSK437X、 AM4376、 TPS5402
TMDSIDK437X 和 TMDXSK437X 是 AM4376的 EVM、我将它们分别称为 IDK 和入门套件。
- 供电
- IDK:似乎无法通过硬件开关或软件关闭 IDK。 正确吗?
- 如果上述内容正确、是否仍可通过 SW 实现加电/关断功能?
- 如果不使用/连接电机驱动器、客户是否只能使用5VDC?
- 入门套件:有硬件供电开关、但是否有用于上电/关断的软件功能?
- 如果默认没有此类软件功能、是否可以实现?
- 与 Linux SDK (适用于入门套件)或 RT Linux SDK (适用于 IDK)一起使用时、默认设置是否是从 SD 卡写入?
- 对于 IDK 和入门套件、是否可以连接外部 SRAM?
- IDK:似乎无法通过硬件开关或软件关闭 IDK。 正确吗?
AM574x 不支持一些与节能相关的功能、例如内核域暂停/恢复、空闲模式和单核操作。
是否有使用 AM4376实现节能的想法、尤其是 AM574x 不支持的想法?