请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6745 -
你(们)好
我们拥有基于 TMS320C6745的 BIOS 的 CCS 10项目。
不使用 EDMA3时、项目通过构建。
我们将 EDMA3添加到项目中、并使用 以下内容更新 main.c:
#include "C:\ti\EDMA3_LLD_02_12_00_20\packages/ti\sdo\EDMA3\drv\EDMA3_drv.h"项目构建通过。问题:当我们添加 EDMA3的任何函数时、例如:EDMA3_DRV_DELETE (0、NULL);工程无法编译、并显示以下消息:未定义 第一个参考符号 文件中------ --------EDMA3_DRV_DELETE ./main.obj错误#10234-D:未解析的符号仍然存在错误#10010:链接期间遇到错误库似乎有问题…
请提供集成 EDMA3并通过构建需要做些什么的建议?
Shaul