您好!
我使用 DM365来驱动 OLED、它采用具有嵌入式同步功能的720p 8位 YCbC422视频输入。
以下是我根据 https://www.ti.com/lit/ug/sprufg9c/sprufg9c.pdf 在第45页的2.2.2.1秒配置嵌入式同步和8位 YCbCr 输出的寄存器设置。
{/*enable digital output*/
WRITE_TO_MEM (0x01c40004、0x00145555);//所有数字视频输出
WRITE_TO_MEM (0x01c71f40 0x11);//启用数字 LCD 时钟
WRITE_TO_MEM (0x01c71e04、0x6000);//VCLK 引脚输出使能
WRITE_TO_MEM (0x01c71e08、0x20);//色度信号递增采样启用
WRITE_TO_MEM (0x01c71e38、0x09);//BT656启用
}
此外、通过设置 以下寄存器将输出视频时钟设置为74.25Mhz。
_raW_writel (0x38、VPSS_clkctl_reg);
当我们测量输出时钟的频率时、它将达到74.25M Hz、并且 VSYNC 和 HSYNC 线路上没有可用的 SYNC 线路。
我无法将输出视频设置为720p (1280 x 720)分辨率。
我是否遗漏了任何东西?
有关这方面的任何线索都将非常有帮助。
谢谢、
Animesh