大家好、
我们的客户在使用 BIOS 创建 CCS 项目时遇到一些错误。 然后、我在下面的链接中分享了常见问题解答、这些链接可帮助解决错误。 但是、下面出现了另一个错误。
现在、我在通用 C674x 器件上具有基于 BIOS 的项目、它通过了构建。
但是、当我更新到器件时、C6745生成失败并显示错误消息:
"configPkg/linker.cmd"、第26行:错误#10264:irom 内存范围与现有内存范围 SHDSPL2ROM 重叠
"configPkg/linker.cmd"、第27行:错误#10264:IRAM 存储器范围与现有存储器范围 SHDSPL2RAM 重叠
"configPkg/linker.cmd"、第29行:错误#10264:DDR 存储器范围与现有存储器范围 EMIFBSDRAM 重叠
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"healium_medical_2.out"
我的 configPkg/linker.cmd 是:
存储器
{
irom (RX):org = 0x11700000,len = 0x100000
IRAM (rwx):org = 0x1180000,len = 0x40000
L3_CBA_RAM (RWX):org = 0x8000000,len = 0x20000
DDR:org = 0xc3000000,len = 0x1000000
}
随附了 C6745.cmd 文件。
我想我们需要将存储器区域更新为新器件 C6745、而不是通用 C674x。
您能帮助解决此问题吗?
此致、
Danilo