请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412 Thread 中讨论的其他器件:BQ32002
您好!
由于 AM64xx 没有集成的 RTC 模块、我们将查看 TI 外部 RTC https://www.ti.com/product/BQ32002
想要检查是否有任何 AM64xx 参考硬件使用外部 RTC、并具有 Linux 驱动程序。 有人能评论吗?
谢谢!
-Gunter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于 AM64xx 没有集成的 RTC 模块、我们将查看 TI 外部 RTC https://www.ti.com/product/BQ32002
想要检查是否有任何 AM64xx 参考硬件使用外部 RTC、并具有 Linux 驱动程序。 有人能评论吗?
谢谢!
-Gunter
我不知道有人将此器件与 AM64x 搭配使用。 我将询问其他人是否曾遇到过与 AM64x 搭配使用的示例。
BQ32002器 件似乎期望其 VCC 和外部上拉电阻器由同一 IO 电源供电、该电源为相应的 AM64x IO 供电。 这样 、两个器件的 IO 将 同时加电和断电。 如果是、这是很好的、因为许多 AM64x IO 不是失效防护。
我会将此主题重新分配给 Linux 团队、以解答您有关 BQ32002器件 Linux 支持的问题。
此致、
Paul
尊敬的 Paul:
感谢您的反馈。
我们还在 https://www.ti.com/tool/BQ32KSW-LINUX 和主线中找到了 Linux 驱动程序。
此致、
-Gunter