请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6745 您好!
我们的板 已安装 TMS320C6745和 CCS 10
我们希望使用 Code Composer 10和 BIOS 创建项目。
1.是否有任何使用 BIOS 与 TMS320C6745 的 CCS10 (或其他版本)项目?
2.是否要开始使用基于 TMS320C6745 或类似产品的 BIOS 创建项目?
3.创建新项目时为什么看不到 BIOS 选项,请参阅附加的文件。