你(们)好
我正在尝试为 AM4378构建 TI SDK 的06_03_00_106版本。 我遵循以下方面的说明:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Overview_Building_the_SDK.html
我已经按照1.2.2.2节中的规定克隆了 Arago 项目 git 存储库。 "构建步骤"、但当我运行时
./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-06.03.00.106-config.txt
我得到以下结果:
Cloning into '/home/markr/Spark/tisdk/sources/meta-arago'... fatal: 'origin/thud' is not a commit and a branch 'thud' cannot be created from it merge: origin/thud - not something we can merge fatal: reference is not a tree: 70436496d2617b281c51390faa3d421814055cd6 ERROR: the meta-arago/meta-arago-distro layer in the meta-arago repository could not be found. Bailing out.
配置文件包含以下行:
meta-arago,arago-project.org/.../meta-arago.git,thud,70436496d2617b281c51390faa3d421814055cd6,layers=meta-arago-distro:meta-arago-extras
这会导致脚本尝试签出"thutd"分支上的提交。 但是、唯一可用的分支是"master":
$ cd sources/meta-arago/ $ git remote -v origin arago-project.org/.../meta-arago.git (fetch) origin arago-project.org/.../meta-arago.git (push) $ git branch -r -v origin/HEAD -> origin/master origin/master 5687c39b Update README with repository migration and server shutdown notice
可能不存在"重击"、因为 Yocto 版本已停产;请参阅
https://wiki.yoctoproject.org/wiki/Releases
我尝试按照"使用源包快照"下的说明、下载并运行 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin、获取 Arago 包的快照
正如 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Release_Specific_Yocto_layer_Configuration.html 所暗示的、processor-sdk-06.03.00.106-config.txt 适用于 am437xx-EVM 和 am57xx-EVM。
该说明指出、我应该遵循"额外步骤[...] 以红色显示"、但本节中没有红色的内容。
请告诉我如何构建适用于 AM437x 的 TI SDK。
标记。