This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM368:开发工作量估算

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM368
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056314/tmdxevm368-development-effort-estimation

器件型号:TMDXEVM368
主题中讨论的其他器件: DRA829DRA821

您好!

我们只需读取复合视频信号和音频信号、然后进行转换
MPEG4 (h.264)并将其保存到 SD 卡。

为此、我们打算使用 TMS320DM36x 系列的 IC、并首先在 TMDXEVM368评估模块上进行评估。

由于我们对此没有什么经验、因此在开始之前、我想问:
为了实现这一点、我们是否能够在更高的层次级别对其进行编程(例如、编写一个从复合视频解码器 IC 获取 bistream 的应用程序、然后将其转换为 MPEG4、然后将其存储在 SD 卡上)
 或者、是否需要对各个阶段进行深入开发(例如、将内核例程和低级应用程序写入各个寄存器设置)?

这需要付出多少努力? 我们必须创建哪些单独的模块? 这是应该快速(1-2个月的开发时间)的事情、还是您估计这需要更长时间?

-是否有关于如何开始评估模块的软件开发的某种程度的详细说明?

谢谢、祝您愉快、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    请注意、根据产品页面、TI 不再支持 TMS320DM36x 器件系列。 如果您决定在设计中使用此产品、第三方公司可能会提供其他支持:
    https://www.ti.com/product/TMS320DM368

    让我将您的问题发送给成熟处理器团队、看看他们是否有其他指导。 请注意、可能还有其他处理器非常适合您的用例(例如 OMAP-L13x 系列器件)。 如果您想讨论其他处理器、请告诉我们您感兴趣的处理器系列、我们可以将您的主题发送给相应的团队。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

     如 Nick 所述、我们不会在 E2E 论坛上为此器件提供直接设计支持。 请查看以下常见问题解答链接 、以查找有关可用第三方支持选项的信息:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/813421/faq-davinci-digital-media-devices-support-guidance-dm335-dm355-dm365-dm368-dm369-dm3725-dm3730-dm383-dm385-dm388-dm505-dm640-dm642-dm643-dm6431-dm6433-dm6435-dm6437-dm6441-dm6443-dm6446-dm6467-dm6467t-dm647-dm648-etc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的两个人:

    非常感谢您的快速回复和提供的信息。

    是否有其他支持的处理器/评估模块可供您参考、它适用于此任务(对复合视频和音频进行采样并将其存储为存储卡上的 MPEG4/h 264标准)?

    建议的 OMAP-L13x 系列似乎并不特别适合此任务。

    Charles 的链接中建议的替代方案对于此应用程序来说似乎是一个非常过分的选择。

    到目前为止、除了提到 的 TMS320DM36x 系列/评估模块之外、我还没有找到适合这种情况的器件。

    谢谢、此致、

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     我不熟悉这个特定的应用。 我不知道要推荐什么替代处理器。 您能建议另一款仍受支持的 TI 处理器。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此主题发送给另一位员工、他们可以为您的用例评论潜在的处理器。 请注意、由于感恩节假期、回复可能会延迟。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    由于您同时关注视频和音频处理、我建议查看 DRA821和 DRA829系列器件。

    我们还有 C674x 系列的 DSP 器件、可能也适用、但您需要查看这些器件的规格、以查看是否适用于您的用例。

    此致、

    Kyle