主题中讨论的其他器件: DRA829、 DRA821
您好!
我们只需读取复合视频信号和音频信号、然后进行转换
MPEG4 (h.264)并将其保存到 SD 卡。
为此、我们打算使用 TMS320DM36x 系列的 IC、并首先在 TMDXEVM368评估模块上进行评估。
由于我们对此没有什么经验、因此在开始之前、我想问:
为了实现这一点、我们是否能够在更高的层次级别对其进行编程(例如、编写一个从复合视频解码器 IC 获取 bistream 的应用程序、然后将其转换为 MPEG4、然后将其存储在 SD 卡上)
或者、是否需要对各个阶段进行深入开发(例如、将内核例程和低级应用程序写入各个寄存器设置)?
这需要付出多少努力? 我们必须创建哪些单独的模块? 这是应该快速(1-2个月的开发时间)的事情、还是您估计这需要更长时间?
-是否有关于如何开始评估模块的软件开发的某种程度的详细说明?
谢谢、祝您愉快、
菲律宾