请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
大家好、
你好。 您能帮助我们检查我们的客户问题、如下所示。
他们使用此链接 www.ti.com/.../SPRC090 下载 CSL 库。 已安装并遵循该过程,但无法正常工作, 他们正在使用 CCS 8.2。 CSL 库中是否有任何特定头文件、其中所有高速缓存函数都可用。此外、高速缓存函数也未定义、因此请告诉我们是否有任何特定头文件可用于定义高速缓存函数。 如果 c66x 有任何单独的头文件、请将其共享给我们。
他们无法使用 cache_getL1PSize()和 cache_getL2Size();
他们使用了2个头文件#include "CSL.h"和#include "CSL_cache.h"。
它们所得到的误差
"Example.c"、第6行:警告#225-D:隐式声明函数