您好的支持!!
我将 AM5749与 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X 搭配使用 05.03。
当我使用 omapconf 公用程序时,我看到了一些有趣的事情:
当我在"工作点"列中更改 MPU 的频率时 、我看到了将含义从 "NOM"更改为"高电平"的方式。
但我并没有低估为什么要选择"DSP"和"EVE"。。 我看到"过驱"是指最大频率、正如我所理解的那样。
我的问题是:
1.是正常的吗? 它是否可以发挥最大作用?
2.如果不正常.... 如何逐步更改?
BR、
Oleg