尊敬的 TI:
分接连接器的详细引脚排列在哪里? SPRUJ06用户指南中的任何内容都不在您的网站上提供。
此致、Kalman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
分接连接器的详细引脚排列在哪里? SPRUJ06用户指南中的任何内容都不在您的网站上提供。
此致、Kalman
您好、Kalman、
我理解这种困惑、让我解释一下、
列出的引脚是连接器一侧("奇数"编号的引脚)从上到下排列的、而连接器的另一侧(偶数)始终接地。
下面是 J7的一个示例。 所有其他连接遵循相同的约定。
下面是一个 J2的匹配示例、希望能清楚地说明:
我感谢反馈、表3-3可能会让人困惑。 我已为下一修订版用户指南添加了更改说明、不久的将来、产品页面将根据设计文件进行相应更新。
我已经检查过、表格与原理图一致、因此不应引起担忧。
此致、
安德烈
您好 Andrei、
感谢您的回应、这就是我需要的。
您是否愿意查看我的表格(并填写)?
J2 | J3. | J4. | J5. | J6 | J7 | J8. | J9. | |
1 | PRU0GPO0 | PRU0GPO12 | PRU1GPO6 | PRU1GPO11 | ADC0 | AD10. | GPIO0_36 | SPI1_MISO |
3. | PRU0GPO1 | PRU0GPO13 | PRU0GPO8 | PRU1GPO12 | ADC1 | AD11. | GPIO0_35 | SPI1_MOSI |
5. | PRU0GPO2 | PRU0GPO14 | PRU1GPO2 | PRU1GPO13 | ADC2 | AD12. | GPIO0_37 | SPI1_CLK |
7. | PRU0GPO3 | PRU0GPO15 | PRU0GPO18 | PRU1GPO14 | ADC3 | AD13. | GPIO0_34 | SPI1_CS0 |
9. | PRU0GPO4 | PRU0GPO16 | PRU0GPO19 | PRU1GPO15 | ADC4 | AD14 | GPIO0_31 | SPI1_CS1 |
11. | PRU0GPO5 | PRU0GPO17 | PRU1GPO4 | PRU1GPO16 | ADC5 | AD15. | GPIO0_32 | |
13. | PRU0GPO6 | MCAN1_RX/I2C3_SDA | PRU1GPO0 | ADC6 | CS2 | GPIO0_33 | ||
15. | PRU0GPO7 | MCAN1_TX/I2C3_SCL | PRU1GPO1 | ADC7 | CS3 | GPIO0_38 | ||
17. | PRU0GPO8 | MCAN0_TX/UART4_RXD | PRU1GPO3 | ADC8 | CS1 | GPIO0_39 | ||
19. | PRU0GPO11 | MCAN0_RX/UART4_TXD | PRU1GPO5 | ADC9 | 方向 | GPIO0_41 |
还是可以连接电路图中的其他连接器?
此致、Kalman
您好、Kalman、
我已经检查过、看起来我也误解了该表及其排列方式。 我已对照原理图进行了检查、以下是您的表中更正的信号:
删除线=错误(固定在下方)
粗体="新建"/添加
J2 | J3. | J4. | J5. | J6 | J7 | J8. | J9. | |
1 | PRU0GPO0 | PRU0GPO12 |
PRU1GPO6 PRU0GPO18 |
PRU1GPO11 | ADC0 | AD10. |
GPIO0_36 GPIO0_31 |
SPI1_MISO |
3. | PRU0GPO1 | PRU0GPO13 |
PRU0GPO8 PRU0GPO19 |
PRU1GPO12 | ADC1 | AD11. |
GPIO0_35 GPIO0_32 |
SPI1_MOSI |
5. | PRU0GPO2 | PRU0GPO14 |
PRU1GPO2 PRU0GPO0 |
PRU1GPO13 | ADC2 | AD12. |
GPIO0_37 GPIO0_33 |
SPI1_CLK |
7. | PRU0GPO3 | PRU0GPO15 |
PRU0GPO18 PRU0GPO1 |
PRU1GPO14 | ADC3 | AD13. |
GPIO0_34 |
SPI1_CS0 |
9. | PRU0GPO4 | PRU0GPO16 |
PRU0GPO19 PRU0GPO2 |
PRU1GPO15 | ADC4 | AD14 |
GPIO0_31 GPIO0_35 |
SPI1_CS1 |
11. | PRU0GPO5 | PRU0GPO17 |
PRU1GPO4 PRU0GPO3 |
PRU1GPO16 | ADC5 | AD15. |
GPIO0_32 GPIO0_36 |
|
13. | PRU0GPO6 |
MCAN1_RX/I2C3_SDA MCAN1_TX/I2C3_SCL |
PRU1GPO0 PRU0GPO4 |
PRU1GPO18 | ADC6 | CS2 |
GPIO0_33 GPIO0_37 |
|
15. | PRU0GPO7 |
MCAN1_TX/I2C3_SCL MCAN1_RX/I2C3_SDA |
PRU1GPO1 PRU0GPO5 |
PRU1GPO19 | ADC7 | CS3 | GPIO0_38 | |
17. | PRU0GPO8 | MCAN0_TX/UART4_RXD |
PRU1GPO3 PRU0GPO6 |
PRG0_MDIO0_MDIO | ADC8 | CS1 | GPIO0_39 | |
19. | PRU0GPO11 | MCAN0_RX/UART4_TXD |
PRU1GPO5 PRU0GPO8 |
PRG0_MDIO0_MDC | ADC9 | 方向 | GPIO0_41 |
该文档 将很快更新、以包含连接器的正确表格、我已将在产品页面上获取设计文件的任务添加到我的队列中。
此致、
安德烈