您好、支持。 我将 AM5749与 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X 搭配使用 05.03。
我想 将 CPU 频率增加到最大1.5GHz、与 以下内容进行类比:https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982794/am5728-how-to-modify-cpu-freq-for-linux-rt
正如我所理解的、我可以通过 U-boot 实现它。 我应该更改这一个块:
OMAP5 ES2.0和 DRA7 ES1.0的/* OPP NOM 频率*/
静态常量结构 DPLL_params MPU_DPLL_params_1GHz[NUM_SYS_CLKS]={
{250、2、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 12 MHz */
{500、9、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 20MHz */
{119、1、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 16.8MHz *
{625、11、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 19.2 MHz */
{500、12、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 26 MHz */
{-1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 27 MHz */
{625、23、1、1、-1、 -1、-1、-1、-1、-1、-1、 -1、-1}、/* 38.4MHz */
};
对于1.5GHz、我到底应该改变什么???
BR、
Oleg