This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关 AM64x 功耗估算工具的问题/说明

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6441, AM6442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050173/am6442-questions-clarifications-on-the-am64x-power-estimation-tool

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM6441

您好!

我正在查看 AM64x 功耗估算工具 电子表格、并有几个问题/说明。

1.似乎没有任何方法可以禁用 CPU 内核。 例如、如果我想对 AM6441用例建模、如何禁用 A53内核1? 我是否只需将其利用率设置为0%? 这实际上没有太大意义、至少基于 TI 通常是如何制作这些电子表格的。 电子表格是否通过磁力识别0%来表示时钟门/禁用内核? 或者0%是否与时钟门控等效? 同样的问题适用于 所有内核、A53、R5F、M4、PRU。 即使0%表示未激活、我建议只需为每个引脚添加启用/禁用选项即可进行改进。 这更直观。

2. TI 是否计划在功耗估算工具中创建一个配套的应用手册来解释设置?

3、有一个被称为"功耗估算模式"的设置、可以采用两个值中的一个、典型值和最大值。 您能不能描述这些内容是什么意思? 最大值是否指的是硅工艺光谱的热端?

AM6442数据表显示了最高1600MT/s 的 DDR4/LPDDR4 Power 电子表格没有此选项。 这是一个很重要的原因、因为 DDR 是电源的一个重要部分。

这可能需要选择、但在 LVCMOS IO 部分下、有两个 MCU UART 行和两个 MCU SPI 行、但它们的名称是相同的、它是否应该与 MCU UART0和 MCU UART1类似? MCU SPI0和 MCU SPI1类似吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    -1-

    为了禁用内核、我们建议您将利用率百分比设置为1%。

    -2-

    已讨论过应用手册、但为该任务提供资源是一个问题。 这项建议肯定会再作检讨。

    -3-

    你是对的。。。 让我来跟进一下这个问题。 我对这一看法感到惊讶。

    -4-

    我将在这里传递反馈。 在即将推出的器件宠物中、有*_0、*_1命名规则、因此您的想法由 PET 设计人员分享。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    -2-

    您是否已通过 www.ti.com/.../AM6442查看此文档

    https://www.ti.com/lit/an/spracw6a/spracw6a.pdf?ts=1635976433079&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM6442

    -3-

    我向下滚动得太远了、没有向上滚动。 PET 中列出了 LPDDR4 @ 1600。 您是否选择了 F-20上的单元格并上下滚动这些选项? 我在您提供的附件中找到它。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    感谢您的反馈、我的问题得到了解答。

    您是对的、您需要向上滚动-在 DDR 类型/速率下拉列表中、没有注意到这一点。 很好的收获

    感谢应用手册链接、它回答了我对设置的问题。 我一开始没有看到应用手册、因为我直接转到了产品文件夹上的 PET 工具下载。 我有建议、我们是否可以将应用手册与电子表格一起包含在 zip 文件中?  

    谢谢