This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:3D 模块

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVM, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044336/tda4vm-3d-modules

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1EVM

您好!

我需要为我们的 POC (下一代产品)设计机械仿真、该 POC 使用 TDA4VM Edge AI 系统板和 DS90UB964-Q1EVM 板。

如何为我的机械仿真设计获取这些电路板的3D 模型?

请、是否有人可以为您提供帮助?

谢谢、

Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    我将与团队一起查看是否有可用的3D CAD 模型、并返回给您。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Takuma、等待你的回复。

    Yishai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    TI 没有3D CAD 模型、但我们正在与我们合作的第三方进行检查、以查看他们是否有我可以与您共享的模型。 我会在收到回复后立即通知您。 如果我们在下周星期四之前没有收到他们的答复,我也会告诉你。  

    另一方面、我们提供了 SK 电路板 PCB 的原理图、该原理图具有电路板的尺寸、可用作仿真参考: https://www.ti.com/lit/zip/sprr438

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    遗憾的是、3P 没有模型。 他们目前正在努力开发一些我们可以分享的东西,但无法估计何时会这样做。  

    当我们有可以与您分享的内容时、我会告诉您、但请随时索要其他更新、因为我将继续关注此 E2E 主题。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    我们尚未收到第三方的任何更新、但我们从 EdgeAI SK 电路板的设计中提取了基本的3D 模型。 我将通过电子邮件分享、但请告诉我这是否足够。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    非常感谢。 我支持您的努力。 虽然我已经从 TI 网站上的可用设计中进行了转换、但它并不完美、因为组件3D 没有显示、因为现在它是令人满意的。

    请注意、

    Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    我昨天通过电子邮件与您共享了.stp 文件、但您能否确认您已收到该文件? 我现在将再次重新发送电子邮件。

    同样、它是从 EdgeAI 电路板设计中提取的基本3D 模型。 如果您需要更完整的模型、我们将不得不等待第三方的响应。

    此致、

    Takuma