This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:在不使用 JTAG 的情况下写入 SPI 闪存映像

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1047024/tmdxice110-writing-spi-flash-image-without-jtag

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件:AMIC110UNIFLASH

您好!

我的客户正在使用 TMDXICE110评估 AMIC110。
所用软件是 适用于 windows 的 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-06.03.00.106。
客户确认使用 Flash_Writer 进行 SPI 闪存写入时附带 SDK。
但在这种情况下、需要 JTAG 电缆。

是否有任何方法可以在不使用 JTAG 的情况下写入 SPI 闪存?
例如、从 USB 或 SD 卡启动、这些代码写入 SPI 闪存。
您是否有任何代码或文档?

谢谢、此致、
田志郎一郎