主题中讨论的其他器件:AMIC110、 UNIFLASH
您好!
我的客户正在使用 TMDXICE110评估 AMIC110。
所用软件是 适用于 windows 的 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-06.03.00.106。
客户确认使用 Flash_Writer 进行 SPI 闪存写入时附带 SDK。
但在这种情况下、需要 JTAG 电缆。
是否有任何方法可以在不使用 JTAG 的情况下写入 SPI 闪存?
例如、从 USB 或 SD 卡启动、这些代码写入 SPI 闪存。
您是否有任何代码或文档?
谢谢、此致、
田志郎一郎