This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:将 ADC3563连接到 TMS320C6657

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3563, TMS320C6657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1042534/tms320c6657-interface-adc3563-to-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:ADC3563

大家好、  

我们的客户希望 将 ADC3563与 TMS320C6657结合使用、但 ADC 数据输出使用 LVDS 接口。 我知道我们具有 LVDS 输出的 ADC 连接到高速数据采集卡、例如包含 FPGA 的 TSW1400评估模块。  是否可以 将 ADC3563直接连接 到 TMS320C6657? 如果没有、  他能否通过通用并行端口在 ADC3563和 TMS320C6657之间连接 FPGA

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    如果 ADC 只有 LVDS 接口,没有 SPI 等,则不能将其直接连接到 c6657。 正如您所注意到的、这两者之间需要 FPGA。  

    我不建议使用 uPP、因为我们的软件和支持案例在此方面不是很可靠。 只有处理器系列中的2-3个器件才提供 upp 接口,虽然一些客户已成功使用了该接口,但对于新的开发,客户开发可能会面临挑战,因为我们没有任何软件驱动程序、参考设计等。  

    要连接 FPGA、它们可能需要依赖 PCIe 等传统接口(可能很昂贵)或仅使用 EMIF16并行接口。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    非常感谢您的回答。 我将建议客户通过 EMIF16接口连接 ADC3563、FPGA 和 TMS320C6657

    此致、

    Danilo