请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM437X 您好、E2E、
我们的客户正在使用 AM437x HS EVM。 在引导时、它们会收到此内核警告:
警告:CPU:0 PID:1在 drivers/bus/omap_l3_oc.c:141 L3_interrupt_handler + 0x28c/0x384
440000.OCP:L3标准错误:主 M1 (128位)目标 EMIF (读取):AT 地址:0x3F6FFFA0:功能访问期间在监控器模式下的数据访问
是否有任何建议来确定原因并解决错误?
此致、
卡洛