主题中讨论的其他器件:TPS65218D0、 AM3358、
您好!
我们有一个采用 AM4378处理器的定制板和 一个用作 PMIC 的 TPS65218D0。 在之前的 AM3358处理器设计中、我们将 DCDC2 FB 线连接到处理器的 VDD_MPU_MON 引脚、运行良好、PMIC 的所有电源轨都产生了正确的电压。
但是、在我们采用 AM4378的新设计中、当 DCDC2 FB 连接到 VDD_MPU_MON PMIC 时、会由于过压而自行关闭。 但是、当我们将 FB 直接连接到 DCDC2的输出时、它工作正常。 请参阅下图、了解其何时连接到 VDD_MPU_MON。 紫色线是 MPU 电压、绿色线是电流。
因此、我们开始认为 VDD_MPU_MON 在我们的批次或一般情况下都无法在 AM4378处理器中正常工作。 我们想知道您是否可以在您的环境中填充此问题。
此外、我们还需要知道这种情况是否会对硬件造成任何损坏(MPU、DDR 等)、因为在 FB 直接连接到 DCDC2输出解决电压问题后、我们现在在这些电路板上遇到了一些 DDR 问题。
提前感谢您的快速回答。