This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:VDD_MPU_MON 不用作 PMIC 反馈

Guru**** 1475205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM3358, AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1134646/am4378-vdd_mpu_mon-not-working-as-pmic-feedback

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TPS65218D0AM3358

您好!  

我们有一个采用 AM4378处理器的定制板和 一个用作 PMIC 的 TPS65218D0。 在之前的 AM3358处理器设计中、我们将 DCDC2 FB 线连接到处理器的 VDD_MPU_MON 引脚、运行良好、PMIC 的所有电源轨都产生了正确的电压。  

但是、在我们采用 AM4378的新设计中、当 DCDC2 FB 连接到 VDD_MPU_MON PMIC 时、会由于过压而自行关闭。 但是、当我们将 FB 直接连接到 DCDC2的输出时、它工作正常。 请参阅下图、了解其何时连接到 VDD_MPU_MON。 紫色线是 MPU 电压、绿色线是电流。  

因此、我们开始认为 VDD_MPU_MON 在我们的批次或一般情况下都无法在 AM4378处理器中正常工作。 我们想知道您是否可以在您的环境中填充此问题。  

此外、我们还需要知道这种情况是否会对硬件造成任何损坏(MPU、DDR 等)、因为在 FB 直接连接到 DCDC2输出解决电压问题后、我们现在在这些电路板上遇到了一些 DDR 问题。  

提前感谢您的快速回答。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berkay Somali、您好!  

    感谢您的查询和输入。

    让我进行内部检查。 我有一个后续问题  

    但是、当我们将 FB 直接连接到 DCDC2的输出时、它工作正常。  如何终止  VDD_MPU_MON?

    此外、我们还需要知道这种情况是否会对硬件造成任何损坏(MPU、DDR 等)、因为在 FB 直接连接到 DCDC2输出解决电压问题后、我们现在在这些电路板上遇到了一些 DDR 问题。  

    我能不能假设 您有一些在供电之前修改过的电路板、它们工作正常。

    您是否看到这些板之间的电流消耗或启动等行为有任何差异?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    请参阅下面的原理图。 最初、我们在 R50焊盘上有一根跳线、但未放置 R44跳线、将 VDD_MPU_MON 直接连接到 FB2。 此设置在我们之前的 AM3358电路板中有效、但在 AM4378中产生了 DCDC2轨过冲电压。 然后、如下图所示、我们更换了跳线、现在可以读取正确的 MPU 电压。  

            

    遗憾的是、所有电路板在首次启动时至少启动一次、因此在之后进行了修改。 修改后、处理器"看起来"工作正常、但我们在启动 Linux 时遇到问题、DDR 在内存测试等时出现故障 因此、我们对初始点火期间可能发生的任何损坏感到怀疑。 我们现在正在同时更换处理器、DRAM 和 PMIC、以查看它们的行为是否不同、但当然、在更换过程中也可能会发生其他情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berkay Somali、您好!  

    感谢您的参与并注意到。

    我在内部进行了检查、我知道  VDD_MPU_MON 在 不同器件上的性能不一致。

    这是您基于 AM4378的第一个设计吗?

    希望器件在更换后性能会更好。 请进行更新、并根据我们 可以讨论的结果进行讨论。

    祝您度过美好的一天、度过美好的周末。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    是的、这是我们基于 AM4378的首个设计。 通过对此进行进一步研究、我们发现勘误表中也记录了此问题。  

    我希望我们能早点看到这一点、这就浪费了我们的原型板、浪费了很多时间。  

    我们认为这已损坏了我们板的 MPU 和 DDR、因为它们的工作方式不一致。

    我认为 TI 需要修改产品数据表、以了解这些重要事项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berkay Somali、您好!  

    感谢您的意见、并了解您的顾虑。

    您的反馈将被记录。  我们将在内部审查您的改进建议。

    此致、

    Sreenivasa