This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:调试模式下的 TDA3MA 不从主循环启动

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1022141/tda3ma-tda3ma-on-debug-mode-do-not-start-from-main-loop

器件型号:TDA3MA

您好!

我编写了一个小型应用、该应用使用 SPI 配置 AWR 单芯片 IC、  

当我启动调试时、它不会进入主循环并从开始、它实际上将进入 boot_cortex_m.c 并从_c_int00_template (binds0、1);函数开始。

__attribute__((section(".text:_c_int00_noargs"),已使用,裸机))
void _c_int00_noargs (void)

_c_int00_template (binds0、1);

为什么会这样、我如何解决它?

谢谢、

Yishai、