Thread 中讨论的其他器件: TDA2、 SysConfig
您好、专家、
我正在 TI-RTOS Vision SDK v03.05上开发定制的 tda2sx 板。
我需要 LCD1上的 RGB888隔行输出。
我尝试在 chains_common.c 中更改扫描格式
以下是我的设置:
静态空 Chainsson_SetDctrlConfig
pVInfo->MINFO.scanFormat = system_sf_interlaned;
pVInfo->MINFO.STANDARD = SYSTEM_STD_576i;
pVInfo->MINFO.PixelClock = 13500U;
pVInfo->MINFO.vBackPorch = 19U;
pVInfo->MINFO.vSyncLen = 3U;
pVInfo->MINFO.vFrontPorch = 2U;
pVInfo->MINFO.hBackPorch = 138U;
pVInfo->MINFO.hSyncLen = 126U;
pVInfo->MINFO.hFrontPorch = 24U;
pVInfo->MINFO.fps = 50U;
但无论我如何更改配置、Vout clk 和 SYNC 都保持不变。
始终显示以下结果
CLK:27.xMHz
HSYNC:32.xkHz
Vsync:50
我的设置是否正确、或者是否有其他步骤?
请在此处提供一些建议吗?
提前感谢。