This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:推荐用于开发的 PHY 芯片

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TMDSICE3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021623/tmdxice110-recommended-phy-chip-for-development

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359TLK110

我们正在开发一款以 用于  EtherCAT 和 Profinet 应用的 TMDICE110开发板为参考的开发板。

当被称为 TMDICE110的原理图时-  DP83822 被用作 PHY 芯片。 但是、任何分销商都不提供此芯片。

因此、在     原理图中使用了其他相关电路板- TMDSICE3359 (开发板)- TLK110 (PHY 芯片)、但不建议在较新的电路板设计中使用。

是否有人建议是否  可以使用 TLK110、或建议 使用任何其他用于 TMDICE110的 PHY 芯片 IC。

此致、

Akash