主题中讨论的其他器件:AM5718、 AM5728、 DRA722、 TPD12S015
大家好、
我正在使用
板名称:AM5718 IDK
处理器 SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106
Linux 版本:linux-4.19.94+gitAUTOINC+be5389fd85-gbe5389fd85
U-boot 版本:u-boot-2019.01+gitAUTOINC+333c3e72d3-g333c72d3
我正在使用 SD 卡开发定制板。
我在 IDK 板上尝试过它、它工作正常。
对于定制板、我更改了代码 EEPROM 在此 u-boot 引导但内核代码挂起后、读取 ti/sdk/board-support/u-boot-2019.01+gitAUTOINC+333c723c3b3d3-g333e72d3/board/ti/common/board_detect.c 中的数据
请帮我解决此问题
boot -log
U-Boot 2019.01-g323d51410c-脏 污(2021年7月23日- 14:47:34 +0530)
CPU:DRA722-GP ES2.0
型号:TI AM5728 IDK
电路板:AM571x IDK 修订版14
DRAM:1 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在从 FAT 加载环境... 好的
无法获取 I2C 总线。 RET 1
无法获取 I2C 总线。 RET 1
无法获取 I2C 总线。 RET 1
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
CDCE9xx_reg_write:addr:5、ret:-121失败
NET:eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**无法读取文件 boot.scr **
1529字节在2ms 内读取(746.1 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
正在运行 envcmd ...
3ms 内读取1个字节(0字节/s)
已设置。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
4506112字节在201ms (21.4 MIB/s)内读取
在8ms 内读取128480字节(15.3 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffdd000,结束8ff5df... 好的
##正在将控制权转移到 Linux (地址82000000)...
正在启动内核...
[0.000000] Ritesh 测试-->在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.19.94-gbe5389fd85 (Ritesh@Ritesh-PC)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)))#4 SMP 优先于2021年7月22日16:26:10 IST
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]、共个:FDT:机器模型:TI AM5718 IDK
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2-memory@95800000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[ 0.0000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1-memory@99000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009d000000、大小为32 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1-memory@9d000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
[0.000000]在首次取消屏蔽期间命中等待异步外部中止(FSR=0x00001211)、这很可能是由固件/引导加载程序错误引起的。
[0.000000]在节点0上的总页:203776
[0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的1728页
[0.000000] DMA 区域:保留0页
[0.000000] DMA 区域:139008页、LIFO 批处理:31
[0.000000] HIGHMEM 区域:64768页、LIFO 批处理:15
[0.000000] DRA722 ES2.0
[0.000000]随机:从 start_kernel+0xa4/0x468调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.0000]% pu:嵌入式15页/CPU s32396 r8192 d20852 u61440
[0.000000] pcpu-alloc:s32396 r8192 d20852 u61440 alloc=15*4096
[0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
[0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:202048
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUID =3c5d1d1b-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:643940K/815104K 可用(8192K 内核代码、335K rwdata、2804K rodata、2048K init、267K BSS、 23708K 保留、147456K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0x (ptrval)-0x (ptrval)(10208 KB)
[0.000000].init:0x (ptrval)-0x (ptrval)(2048KB)
[0.000000].data:0x (ptrval)-0x (ptrval)(336 KB)
[0.000000].bss:0x (ptrval)-0x (ptrval)(268 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]启用了 RCU 任务。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
[0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000006] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000017]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000257]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000265] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000699]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000715]测试打印:CONSOL Init Success ..........
[0.000744]校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000762] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000869]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000882] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001362] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.001395] CPU0:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 变通办法
[0.001593]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001605] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.059874]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.079874] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.100037] EFI 服务将不可用。
[0.119912] SMP:启动辅助 CPU ...
[0.119922] SMP:带来1个节点、1个 CPU
[0.119931] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.119938] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.119944] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.120312] devtmpfs:已初始化
[0.140055] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.140295]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.140311] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.142962] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.143424] DMI 不存在或无效。
[0.143682] NET:注册协议系列16.
[0.150802] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[0.151608] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.3244015]空闲:使用调节梯
[0.3244044]空闲:使用调速器菜单
[0.332178] GPIO gpiochip0:(GPIO-0-31):添加了 GPIO 特性(254:0)
[0.332235] gpiochip_setup_dev:在器件上注册的 GPIO 0至31:gpiochip0 (GPIO-0-31)
[0.332276] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.332781] GPIO gpiochip1:(GPIO-32-63):添加了 GPIO 特性(254:1)
[0.332835] gpiochip_setup_dev:在器件上注册了 GPIO 32至63:gpiochip1 (GPIO-32-63)
[0.333349] GPIO gpiochip2:(GPIO-64-95):添加了 GPIO 特性(254:2)
[0.333407] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip2 (GPIO-64-95)上注册了64至95的 GPIO
[0.333900] GPIO gpiochip3:(GPIO-96-127):添加了 GPIO 特性(254:3)
[0.333953] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip3 (GPIO-96-127)上注册了 GPIO 96至127
[0.334445] GPIO gpiochip4:(GPIO-128-159):添加了 GPIO 特性(254:4)
[0.33449] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip4 (GPIO-128-159)上注册了128至159个 GPIO
[0.334995] GPIO gpiochip5:(GPIO-160-191):添加了 GPIO 特性(254:5)
[0.335047] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip5 (GPIO-160-191)上注册了160至191的 GPIO
[0.335550] GPIO gpiochip6:(GPIO-192-223):添加了 GPIO 特性(254:6)
[0.335608] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip6 (GPIO-192-223)上注册了 GPIO 192至223
[0.336103] GPIO gpiochip7:(GPIO-224-255):添加了 GPIO 特性(254:7)
[0.336160] gpiochip_setup_dev:在器件:gpiochip7 (GPIO-224-255)上注册了 GPIO 224至255
[0.350600]没有 ATAG?
[0.350640]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.350654]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.351421] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.382096] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.384761] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.390475] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.390951] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-vmain[0]的"GPIO"属性
[0.391167] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedreguler-v3_3D[0]的'GPIO'属性
[0.391357] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-VTT[0]的"GPIO"属性
[0.393565]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.393711] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU 已注册
[0.393904] OMAP-iommu 588820.MMU:已注册588820.MMU
[0.394089]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.394392] iommu:将器件5882000.IPU 添加到组1
[0.394458] iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
[0.394564] iommu:将设备40800000.dsp 添加到组0
[0.395743] SCSI 子系统已初始化
[0.396717] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000004
[0.420384] Palmas 0-0058:Polarity CTRL 更新失败:-121
[0.420671] PALMAS:0-0058探测器失败,错误-121
[0.420865] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.421038]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.421068] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.421132] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.421140] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.421157] PTP 时钟支持已注册
[0.421184] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.430878] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.431020] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.440501]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.441186]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.447435] NET:注册协议系列2.
[0.447936] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节)
[0.447963] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.448023] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.448148] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.448217] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.448248] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.448359] NET:注册协议系列1.
[0.478757] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.478767] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.478775] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.478782] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.478792] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.479790]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.480561]初始化系统受信任的键环
[0.480695]工作集:timestamp_bits=14 max_order=18 bucke_order=4
[0.484953] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.495390] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.495412]注册了密钥类型 id_resolver
[0.495421]注册了密钥类型 id_legacy
[0.495452] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.497023]注册密钥类型非对称
[0.497034]已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.497082]退回:池大小:64页
[0.497112]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
[0.497121]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.497129]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.497216]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.497225]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.497233]已注册 IO 调度程序 kyber
[0.502027] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282个引脚、大小为1128
[0.502158] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
[0.502205] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:未中断初始化
[0.502215] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:1个引脚、大小为4
[0.525519] dra7-PCIe 51000000.PCIe:作为消费类产品链接到 phy-4a094000.pciephy.1.
[0.25640] dra7-PCIe 51000000.PCIe:消费类 GPIO 查找(空)
[0.525650] dra7-PCIe 51000000.PCIe:使用器件树进行 GPIO 查找
[0.525685] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/axi@0/PCIe@51000000[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
[0.525720] GPIO gpiochip4:GPIO 18不支持持久性
[0.525875] dra7-PCIe 51000000.PCIe:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[0.525910] dra7-PCIe 51000000.PCIe:IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.525932] dra7-PCIe 51000000.PCIe:MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
[1.526132] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[1.526244] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.526256] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[1.52626266] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[1.526275] PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[1.526306] PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
[1.526337] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x00000000-0x000fff 64bit ]
[1.526392] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
[1.526401] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
[1.531821] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[1.536871] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[1.536908] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201ffff 64bit ]
[1.536925] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01-ff]
[1.537198] pcieport 0000:00:00.0:用 IRQ 167向 PME 发送信号
[1.537300] pcieport 0000:00:00.0:AER 已启用 IRQ 167
[1.574643]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[1.577592]控制台[ttyS2]已禁用
[1.577646] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
[2.785818]控制台[ttyS2]已启用
[2.791135] OMAP-rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
[2.797478]随机:快速初始化完成
[2.801016] random: crng init done.(已完成 crng 初始化。
[ 2.805927] tpd12s015编码器@0:GPIO 查找消费类产品(空)
[2.812423] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.818639] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/编码器@0[0]的'GPIO'属性
[2.827010] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/编码器@0[0]的'GPIO'属性
[2.835236] tpd12s015编码器@0:使用查找表进行 GPIO 查找
[ 2.841628] tpd12s015编码器@0:未找到 GPIO 使用端(空)
[2.847486] tpd12s015编码器@0:消费类 GPIO 查找(空)
[2.853526] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.859737] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/编码器@0[1]'的'GPIO'属性
[2.868050] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/编码器@0[1]'的'GPIO'属性
[2.876272] tpd12s015编码器@0:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.882661] tpd12s015编码器@0:未找到 GPIO 使用端(空)
[ 2.888518] tpd12s015编码器@0:消费类产品 GPIO 查找(空)
[2.894559] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.900781] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/编码器@0[2]'的'GPIO'属性-状态(0)
[2.909817] GPIO gpiochip6:GPIO 12不支持持久性
[2.916728]连接器-HDMI 连接器@0:消费类 HPD 的 GPIO 查找
[2.923050] connector-HDMI connector@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[2.929873] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/connector@0[0]的'HPD-GPIO'属性
[2.938732] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/connector@0[0]的'HPD-GPIO'属性
[2.947506] connector-HDMI connector@0:使用查找表进行 GPIO 查找
[2.954526]连接器-HDMI 连接器@0:未找到 GPIO 消费类 HPD
[2.970233]返修:模块已加载
[2.978835]循环:模块已加载
[2.986503] m25p80 spi0.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[2.991618] MTD 器件 spi0.0上的7个固定分区
[2.997998]在"spi0.0"上创建7个 MTD 分区:
[3.002824] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
[3.008573] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[3.014562] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
[3.021111] 0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
[3.027422] 0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
[3.034427]0x0000001e0000-00x0000009e0000:"QSPI.kernel"
[3.040360] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
[3.047214] MDIO_BUS 固定-0:用于消费类复位的 GPIO 查找
[3.052917] MDIO_bus 固定-0:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.059037] MDIO_BUS 固定-0:未找到 GPIO 耗电元件复位
[3.064569] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[3.071724] MDIO_bus 48485000.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[3.077933] MDIO_bus 48485000.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.084443] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/ethernet@48484000/MDIO@4848485000[0]的'set-GPIO'属性
[3.095550] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/ethernet@48484000/MDIO@48485000[0]的'resset-GPIO'属性
[3.106564] MDIO_bus 48485000.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.113216] MDIO_BUS 48485000.MDIO:未找到 GPIO 耗电元件复位
[3.171237] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
[3.178927] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[3.187595] libphy: 48485000.mdio:探测
[3.191675] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:器件48485000.MDIO:00、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
[3.202029] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 40:06:a0:AB:9a:2e
[3.208638] cpsw 48484000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[3.215072] cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
[3.220363] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[3.228261] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 40:06:a0:AB:9a:2f
[3.236396] i2c /dev/entries 驱动程序
[3.244539] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[3.250747] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[3.255890] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[3.262288] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[3.268320] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.274910] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
[3.284821] GPIO gpiochip5:GPIO 27不支持持久性
[3.290945] OMAP_GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[3.299969] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.304620] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:GPIO 查找消费类 WP
[3.310650] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.317220] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.326405] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.335500] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.342238] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[3.348230] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 regulator
[3.3555002] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:无法设置系统功能
[3.361628] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器的链路
[3.3688381] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
[3.374450] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.381013] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'WP-GPIO'属性
[3.390235] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.399350] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.406105] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[3.412071] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:无法设置系统功能
[3.418984] of_get_named_gpiod_flags:解析了节点'/leds/cpu0-led [0]'的'GPIO'属性-状态(0)
[3.428369] GPIO gpiochip1:GPIO 25不支持持久性
[3.434497]找不到 GPIO 的标志
[3.438171] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/usr0-led [0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.447533] GPIO gpiochip1:GPIO 26不支持持久性
[3.453658]找不到 GPIO 的标志
[3.457308] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/heartbeat-led [0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.467104] GPIO gpiochip1:GPIO 27不支持持久性
[3.473231]找不到 GPIO 的标志
[3.476884] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/usr1-led [0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.486245] GPIO gpiochip1:GPIO 28不支持持久性
[3.492371]找不到 GPIO 的标志
[3.496024] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/usr2-led [0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.505386] GPIO gpiochip1:GPIO 21不支持持久性
[3.511512]找不到 GPIO 的标志
[3.515161] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/mmc0-led [0]的'GPIO'属性-状态(0)
[3.524523] GPIO gpiochip1:GPIO 19不支持持久性
[3.530639]找不到 GPIO 的标志
[3.534612] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[3.544950] NET:注册协议系列10.
[3.560241]采用 IPv6的段路由
[3.564027] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[3.57033] NET:注册协议系列17.
[3.575051]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.579455]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.584285] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[3.590664] TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.596157]正在加载已编译的 X.509证书
[3.623872] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[3.631488] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.637952] tpd12s015编码器@0:消费类产品的 GPIO 查找(空)
[ 3.644028] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.650245] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/编码器@0[0]的'GPIO'属性
[3.658561] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/编码器@0[0]的'GPIO'属性
[ 3.666784] tpd12s015编码器@0:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.673176] tpd12s015编码器@0:未找到 GPIO 耗电元件(空)
[ 3.679033] tpd12s015编码器@0:消费类产品的 GPIO 查找(空)
[3.685073] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.691293] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/编码器@0[1]'的'GPIO'属性
[3.699596] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/编码器@0[1]'的'GPIO'属性
[ 3.707818] tpd12s015编码器@0:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.714208] tpd12s015编码器@0:未找到 GPIO 使用者(空)
[ 3.720065] tpd12s015编码器@0:消费类产品的 GPIO 查找(空)
[3.726104] tpd12s015编码器@0:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.73236] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/编码器@0[2]'的'GPIO'属性-状态(0)
[3.741387] GPIO gpiochip6:GPIO 12不支持持久性
[3.748197] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[3.754256] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.760826] of _get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
[3.770738] GPIO gpiochip5:GPIO 27不支持持久性
[3.776873] OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[3.785704] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.790341] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:GPIO 查找消费类 WP
[3.796381] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.802951] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'WP-GPIO'属性
[3.812137] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.821230] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.827959] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[3.833980] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:作为消费类产品链接至 regulator
[3.840745] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:无法设置系统功能
[3.847386] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开与电脑控制器的连接
[3.854379] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:消费类 WP 的 GPIO 查找
[3.860411] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.867018] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'WP-GPIO'属性
[3.876229] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.885326] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.892065] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[3.898037] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:无法设置系统功能
[3.905435] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
[3.911483] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.918059] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
[3.927944] GPIO gpiochip5:GPIO 27不支持持久性
[3.934077] OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:无法将第27行去抖设置为200000微秒(-22)
[3.942912] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.947549] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
[3.953590] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[3.960149] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.969336] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
[3.978430] sdhci-OMAP 4809c0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[3.985167] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[3.991123] sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接到 regulator
[3.997896] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:无法设置系统功能
[4.004518] sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器的链路
[4.011444] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:消费类 WP 的 GPIO 查找
[4.017476] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
[4.024071] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'WP-GPIO'属性
[4.033278] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
[4.042375] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
[4.049105] sdhci-OMAP 480b4000.MMC:未找到 GPIO 消费类 WP
[4.055064] sdhci-OMAP 480b4000.mmc:无法设置系统功能
[4.062398] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[4.068236] ALSA 器件列表:
[4.072396]未找到声卡。
[4.076548]正在等待根设备 PARTUUUUID=3c5d1d1b-02...
[34.401227] pbias _mmc_omap5:正在禁用
谢谢、此致
Chandana