This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:推荐的以太网 PHY

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8127
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020392/tms320dm8127-recommended-ethernet-phy

器件型号:TMS320DM8127

您好!  

对于使用 TMS320DM8127的设计、我需要一个替代的以太网交换机。 DP83826IRHBx 似乎非常适合、该器件是否与  TMS320DM8127兼容、是否有更适合于 conisder 的 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 DP8385和 DP83826作为100Mbps PHY 系列中的最新器件。 这两个引脚都支持 RMII、您可以使用它将其连接到 TMS。

    --

    此致、

    Vikram