我们的客户希望在 AM1808上使用 PI0和 SPI1、UART0至 UART2、I2C0、RMII。(请参阅引脚设置)
当它们设置 MDIO CLK 和 MDIO D of RMII 时、
无法在 SPI0中选择芯片选择0 (SPI0_SCS0)和芯片选择1 (SPI0_SCS1)。
可选择芯片选择2 (SPI0_SCS2)和芯片选择3 (SPI0_SCS3)
这些是 不是 AM1808的正确 MUX 配置规格?
如果有任何问题,请告知我们。
另一方面
他们计划 仅连接一个 SPI 器件、 无需选择芯片。
在这种情况下、 是否可以使用 ENA 而不是 CS?
SPI0将用于主器件、SPI1将用于从器件。(但反向配置也是可以的)
您能否建议 在 AM1808上使用 PI0、SPI1、UART0至 UART2、I2C0、RMII 进行正确的 I/O 配置?