请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5746 我正在为新设计选择合适的处理器和外设组件。 我想将其缩小到最具成本效益的解决方案。 由于该产品目前并不是很常见的产品、因此我们稍微介绍了该产品的背景情况。 该板旨在为纽约消防部门使用的恒定电流语音回路提供服务。 整个城市都安装了紧急呼叫盒、用户可以使用此功能直接与消防站通信。
我需要的电路板将驻留在消防站中央交换办公室、并与外部呼叫盒环路连接。 每个电路板将为这些全双工语音环路的16-24个提供服务、并将这些呼叫连接到 IP 连接。 我们还需要处理一些音调检测、因此理想情况下还需要一些 DSP 功能。 我认为最好的方法是将这些环路连接到多通道 AIC 编解码器、以及使用 McASP 端口的 Sitara 等处理器。 因此、基本上我需要一个运行 Linux 的处理器、具有支持16至24个环路的马力和接口容量、以及一个合适的 AIC 编解码器(或编解码器)来支持这一点。 处理器还必须支持千兆位以太网来处理呼叫的 IP 端。 请告诉我您推荐的处理器和 AIC 编解码器的最佳解决方案。 谢谢!
Octavio Amaral
首席技术官、celerity Embedded Design Services、LLC。