请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 您好!
如何在 K2H EVM 上创建"目标配置"并进行"测试连接"?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在 K2H EVM 上创建"目标配置"并进行"测试连接"?
先决条件
在 K2H EVM 电路板-->中,应将 DIP 开关设置置于“无引导模式” ,以连接到 CCS。
即 ---- > DIP SW1:0 0 0 1
在观看前下载此视频,或 在播放前使用最大化按钮“[[]]”。
请按照以下视频中的步骤操作。
e2e.ti.com/.../6082.k2h_5F00_test_5F00_conn.mp4
此致
Ranjeet