主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437X
您好!
我们的客户一直在向我们提出问题。
他们正在评估 TMDSEVM437X 上的 H.264播放。
在 AM437X-EVM-Linux-06.03.00.106.img 从 SD 引导的环境中播放视频时、它们在 LCD 显示屏中出现闪烁。
他们认为,这是在以下链接中描述的现象
e2e.ti.com/.../919875
在这里可以看到、通过将 SDK 更新为7.03、视频播放中的闪烁已消除。
但是、他们不想更改版本、因为他们使用6.03评估了其他功能。
在前面的问答中、您说这是6.03中的一个错误。 您能告诉我们它是什么吗?
您能告诉我错误是什么、并向我展示此问题的 SDK 修复吗?
此致、
库吉·西加塔