请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 大家好、
我的客户希望从 DM8147切换到 DM8127。
DM8127和 DM8147之间的区别是什么? 我们是否有任何迁移文档或详细说明了差异?
谢谢、
康妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望从 DM8147切换到 DM8127。
DM8127和 DM8147之间的区别是什么? 我们是否有任何迁移文档或详细说明了差异?
谢谢、
康妮
尊敬的康妮:
DM8147和 DM8127是非常相似的器件、但它们的功能因 GPU 的可用性、人脸检测 IP、ISP 块功能的差异以及支持的外设组合而异。
要了解确切的详细信息、请查看这两个组件的数据表:
没有迁移指南可帮助在这些器件之间进行迁移。
此致
Karthik