电路原理:
逻辑方框图:
问题1 .AMC1306E25与 TMS320F28377D 兼容。
问题2. 如何配置 TMS320F28377 并选择"SDFM 电气数据和时序(使用异步)"或"SDFM 电气数据和时序(使用3个采样 GPIO 输入"鉴定)"?
问题3. 我们使用的是 AMC1306E25、20M 外部应选择哪种模式?您是否应该选择支持人体模型编码的模式2?我们目前有一个模型2、但它不起作用。您是否有演示板?您是否可以共享演示程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路原理:
逻辑方框图:
问题1 .AMC1306E25与 TMS320F28377D 兼容。
问题2. 如何配置 TMS320F28377 并选择"SDFM 电气数据和时序(使用异步)"或"SDFM 电气数据和时序(使用3个采样 GPIO 输入"鉴定)"?
问题3. 我们使用的是 AMC1306E25、20M 外部应选择哪种模式?您是否应该选择支持人体模型编码的模式2?我们目前有一个模型2、但它不起作用。您是否有演示板?您是否可以共享演示程序?
曹
AMC1306E25器件支持曼彻斯特模式。 在 F28377D 中、我们不建议在新设计中使用曼彻斯特模式(模式2)。 我希望您已在勘误表中选中"SDFM:曼彻斯特模式在多种条件下不会产生正确的滤波器结果"。 曼彻斯特模式的主要原因是易受噪声、频率和占空比抖动的影响。 客户无法在曼彻斯特模式下使用 GPIO_QUAL (3样本)。 模式0在所有模式中提供最佳的抗噪性能、我们建议使用模式0在 SD_CX 和 SD_Dx 引脚上使用 GPIO_QUAL 选项的新设计。
此致、
曼诺伊
AMC1306M25使用模式0。 您可以使用它。 SDFM 选通信号用于 SD-CX 上升沿的数据、并期望数据在 SD-CX 下降沿发生变化。 但是、AMC1306M25期望数据在故障边沿进行选通、并在上升边沿更改数据。 这可以通过将 SD-CX 引脚反相来轻松处理、如下所示。
//将 GPIO16设置为 SD1-D1引脚并使能3个采样的 Qual
GPIO_setQualificationMode (16、GPIO_QUAL_3SAMPLE);
GPIO_setQualificationPeriod (16、0);
GPIO_setPinConfig (GPIO_16_SD1_D1);
//将 GPIO17设置为 SD1-C1引脚并使能3个采样的 Qual
GPIO_setQualificationMode (17、GPIO_QUAL_3SAMPLE);
GPIO_setQualificationPeriod (17、0);
GPIO_setPadConfig (17、GPIO_PIN_TYPE_INvert);//用于反转 SD-CX 极性。
GPIO_setPinConfig (GPIO_17_SD1_C1);
此致、
曼诺伊