This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:AM3715CUSD100 USB 在 USB 大容量存储上创建新目录时崩溃-在中央26MHz 振荡器发生更改后

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040443/am3715-am3715cusd100-usb-crash-at-creating-new-directory-on-usb-mass-storage---after-change-of-zentral-26mhz-oscillator

器件型号:AM3715
主题中讨论的其他器件:TUSB1210
目前、我们的 AM3715CUSD100处理器器件系列中的 USB 路径有问题。 
操作系统为 WinCE 7.0
在操作系统中、USB 记忆棒和文件保护是正确的。 将数据写入 USB (创建目录或保存文件)时、整个 USB 系统将会崩溃。
USB 线上没有更多数据包、收发器的数字接口 TUSB1210BRHBR 停止(只有60MHz 时钟在运行) 系统的其余部分(CPU、操作系统、显示屏等)继续保持不变。 整个东西闻起来像是时序问题、因为还有电路板、问题只会"偶尔"发生。 但也有一些系统始终会发生错误。 该问题可能与 Y9振荡器的变化有关。 由于材料供应原因、我们被迫这样做: 从原来的 ASEMB-26.000MHZ-LY-T (Abraacon) 改为新的: ASEMB-26.000MHZ-XY-T (高达+ 105°C)(Abraacon) USB 部件通过 TUSB1210BRHBR 连接到 AM3715CUSD100。 60MHz 时钟没有出现异常。 在使用示波器测量和测试 ASEMB-26.000MHZ-XY-T 信号时、我们无法观察到任何负属性。
(信号电平、抖动、频率
偏差)
这款26MHz 中央振荡器对 USB 记忆棒的写入有负面影响、这是完全无法解释的!! ?? 

有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试切换回 LY-T 振荡器? 问题是否解决了?

    是否 有其他设计和/或制造变更?

    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们切换回 LY-T 振荡器、问题就会消失。 我们不进行其他设计和/或制造变更。

    您是否详细了解了 TUSB1210 ULPI 接口的时序? 在数据表中、我们找不到它!

    此致 Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会给您发送一些 Oszilloscope 示波器图片

    ULPI 接口退出以工作
    图1:
    当 nxt 保持 ca 时、缩放开头。 8µs μ A 高、则 ULPI 接口停止工作。

    图2:
    当 nxt 保持 fpr ca 时缩放结束。 8µs Ω 高电平

    ULPI 接口工作

    图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499614" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040443/am3715-am3715cusd100-usb-crash-at-creating-new-directory-on-usb-mass-storage---after-change-of-zentral-26mhz-oscillator/3849111 #3849111"]您是否详细了解了 TUSB1210 ULPI 接口的时序? [/报价]

    我只能访问与 您相同的 TUSB1210详细信息。  但是、可能值得在"接口"论坛中发布此请求、以便 TUSB1210支持团队可以做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499614" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040443/am3715-am3715cusd100-usb-crash-at-creating-new-directory-on-usb-mass-storage---after-change-of-zentral-26mhz-oscillator/3849481 #3849481"]我向您发送了一些 Oszilloscope 图片

    我将邀请我们的一位 USB 专家来了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了问题的根源。

    经改进的 Oszillator  ASEMB-26.000MHZ-LY-T 可与 PMIC TPS65910A1RSL 的 VIO_PSKIP 模式搭配使用

    持久性 Oszillosgramm 如下所示:
    ASEMB-26.000MHZ-LY-T

    2、新型  ASEMB-26.000MHZ-XY-T (高达+ 105°C) 具有取决于电压的抖动、
    写入到 USB-Stick 时、


    如果我们禁用 VIO_PSKIP 模式、 则 VIO_1V8处没有(非常小)的迟滞  
    当 我们写入 USB-Stick 时、ASEMB-26.000MHZ-XY-T 也能正常工作!

    3. 在 TPS65910A1RS 上禁用 VIO_PSKIP 的 ASEMB-26.000MHZ-XY-T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。

     保罗